This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:噪声输出下的稳定性

Guru**** 2513175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, BQ25173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268402/bq25173-stability-with-noisy-output

器件型号:BQ25173

您好!

我们需要通过电池来驱动一个小型3V 直流电机、并具有100mA 电流限制和失速检测功能。

(我们使用的电机具有大约30uH/20Ohm 阻抗、20mA 空载电流)

经过长时间搜索、 BQ25173 看起来 非常适合我们的应用、因为我们可以设置所需的输出电压和电流限制。

对于失速检测、STAT 输出 具有与失 速信号完全相同的逻辑。

我们正在使用 EVM 对其进行测试、除一个奇怪的行为外、一切都运行正常:

有时、尤其是在平均电流较低时、输出电压会突然 降至0、就像稳压器关闭输出一样。

它会在41ms 内保持低电平、然后再次上升。 此操作只能发生一次、也可在数秒内重复。

您可以在下面的示波器上看到这两次发生的下降到零:

我们做了几个观察:

这种奇怪的行为 在电机冷却后持续发生、 而在电机 升温时变得不那么频繁。

向输出端添加10uF 电容器会有所帮助、问题似乎不再发生。

添加与电机并联的电阻负载也有帮助。 使用300R (=+10mA)时、问题频率要低得多。

此直流电机在 ISET 引脚上产生大量噪声(使用悬空电线的设置不起作用)

 BQ25173似乎会对这种噪声做出反应、尤其是在信号接近于0时。

您是否知道当输出突然 变为低电平并持续41ms 时会发生什么情况?  

 

我们是否应该只是增大输出电容、或者是否有更好的方法避免这种行为?

我们还会看到您发布了 BQ25173-Q1、它是否具有更强的抗噪声性能?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的第一个问题是输出电压尖峰高于目标电压并关闭了稳压器、我们今天稍后会对此进行检查并向您更新。

    但是在输出端添加一个大电容器是一个很好的解决方案。

    BQ25173-Q1没有额外的抗噪能力。  是具有更好热性能的大型封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vencent

    已在实验中查看此行为、并且"关断时间"对应于过压关断后的重启。

    输出端的大电容应能减少负载产生的电压尖峰并防止压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    非常感谢您的快速回答,这是非常有帮助和感激!

    我仅在数据表中看到输入过压保护、电压为18.4V。 据我了解,这种保护是由电压尖峰触发的,还是  输出电压有另一个阈值?

    您知道 在不 关闭稳压器的情况下最大输出电压尖峰是多少吗?

    提前感谢大家、此致、

    文森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

    该器件会将 FB 调节至0.8V。  在0.83V 时、它会设置输出 OVP 和关断。 去毛刺脉冲时间约为10us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您提供的详细信息,一切都很清楚 !

    此致、

    文森特