您好!
在定制工具中有一个选项"什么是支持的 USB 最高速度?"、什么会影响 TPS 芯片的行为?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hua:
这取决于采用 TPS25750的系统上的 USB 集线器。 TPS25750只会通过电缆将 USB 数据功能通告给连接的器件。 在 PD 协商过程的"发现身份"部分、基于您在应用程序自定义工具中所做的选择(问题5 "支持的 USB 最高速度是什么?") TPS25750将以支持的 USB 数据速度进行响应、以使远端器件知道支持的 USB 数据速度。 内部 USB 主机/集线器设备通过 USB 协议进行通信的方式与 PD 控制器是分离的。
通常、USB 3.0向后兼容、这意味着如果 USB 2.0器件插入 USB 3.0端口、它们仍然可以工作、但只能以 USB 2.0的速度运行。
谢谢。此致、
雷蒙德·林