This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:接通电源开关 GND

Guru**** 2510905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267750/tps22917-switch-gnd-for-power-on

器件型号:TPS22917

我想将 TPS22917LDBVR 与 Abricon (AB1815) https://www.mouser.es/datasheet/2/3/AB18X5-RTC-771188.pdf 的实时时钟结合使用 、以打开电源。

提取自数据表:

AB18X5 还集成了一个具有~Ω 1 Ω 阻抗的电源开关、可用于切断 主机微控制器上的接地电流并将睡眠电流降低至<1nA

在建议的实施中、AB18X5的内部电源开关用于完全 关闭 MCU 和/或其他系统元件。 在这种情况下、Psw/nIRQ2输出配置为生成
睡眠功能。 正常情况下、Psw/nIRQ2引脚以小于1欧姆的 电阻被拉至 VSS、以便 MCU 接收全功率。

能否使用此开关来启用和禁用  TPS22917输出?

如果不是、哪一个是最大的下拉电阻器、我可以用于正常运行以最大程度地降低空闲功耗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    我的理解是、Psw/nIRQ2引脚被拉至 GND (启用)或悬空(睡眠)、正确吗? 或者该引脚是否在睡眠期间被拉至 VCC?

    是否要将此 功能与 TPS22917 ON 引脚配合使用?

    TPS22917在 ON 引脚上有一个集成式智能下拉系统、在该系统中、当器件被禁用时、会连接一个750k Ω(典型值)的电阻器以将其保持在低电平、除非故意将其驱动为高电平、在这种情况下该器件具有10nA 的泄漏电流。 如果 Psw/nIRQ2引脚悬空处于睡眠状态、它将不能与 TPS22917 ON 引脚一起工作、因为为了启用/禁用该器件、在某个时刻需要特意生成高电平(>1V)信号、 具体取决于您使用的是高电平有效还是低电平有效型号。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的快速响应。

    你是对的。 Psw/nIRQ2引脚被拉至 GND (启用)或悬空(睡眠)。

    我想使用 AB1815以 尽可能低的功耗配置启用 TPS22917。

    如果 建议的实现方式(其中  Psw/nIRQ2引脚被拉至 电阻小于1欧姆的 VSS )无法使用、我想使用 TPS22917L (低电平有效版本)来实现 AB1815数据表中建议的另一个电路:

    外部晶体管开关 T 也可用于关闭 MCU 的电源。 此实施允许
    开关更高的电流并保持公共接地。 r 可以是兆欧级、因此
    当电路被激活并且 Psw/nIRQ2为低电平时、汲取的电流可以忽略不计。

    摘自 TPS22917数据表:

    开关导通状态由数字输入控制、
    可与低压控制系统直接连接、
    信号。 TPS22917使用高电平有效使能逻辑、
    而 TPS22917L 低电平有效。 当电源为
    首先应用、智能下拉用于使
    在系统定序完成前、此引脚保持悬空。
    ON 引脚故意驱动为高电平(≥VIH)之后、
    智能下拉(RPD)断开连接、以防止
    不必要的功率损耗。

    供电时激活 Rpd 第一 不是必需的。 如果 ON 引脚被驱动为高电平(≥VIH)、然后被驱动为低电平、会发生什么情况? 是否再次连接了 RPD? 如果没有、是否必须像表6.1中建议的那样使用外部下拉电阻器?

    ON =高电平有效开关控制输入。 不保持悬空。  

     TPS22917L (低电平有效版本)是否具有 RPD 上拉电阻器而不是下拉电阻器? 是否相同的值(750k)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    当您提到两种 AB1815实现方案时-为了确保我评估正确无误-您是否暗示 PSW 引脚正 连接到 TPS22917 ON 引脚?

    如果 ON 引脚被驱动为低电平、则会重新连接 RPD 以使其保持下拉状态、无需连接外部下拉。

    TPS22917L 仍然有一个下拉电阻器、其作用与您发布的说明相同-只有该器件为低电平有效。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    可以。 我们需要    通过 将 AB1815 PSW 引脚连接到 ON 引脚来控制 TPS22917L 输出。

      如果 ON 引脚悬空或需要使用外部上拉电阻、TPS22917L 会启用 VOUT 引脚吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    感谢您的澄清。 如果 ON 降至 VIL 以下、TPS22917L 会启用 VOUT 和下拉电阻器、但如果引脚保持悬空、则无法保证引脚会降至 VIL 以下、因此-不能、不能保证。

    对于 TPS22917L、如果 AB1815上的引脚无法提供大于 VIH 的电压、则需要一个上拉电阻来禁用器件。

    谢谢。

    帕特里克