This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:高负载下 SNS 出现大错误

Guru**** 2811585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45EVM, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266783/tps272c45-big-error-for-sns-on-high-loads

器件型号:TPS272C45

大家好、我刚刚收到了 TPS272C45 (TPS272C45EVM)的评估板。

我尝试通过 SNS 引脚监控输出上汲取的电流。 以下是不同电流的结果:  

Sns =:

1.61V 表示2.5A
1.45V、用于2A
针对1.52A 为1.20V
0.83V、用于1A
0.42V、表示0.5A
90mA 为80mV

OUT1或 OUT2的这些结果是相同的(我想使用的是相同的电流镜)。

我想提醒一下、SNS 电流=输出电流/1200

在该评估板中、SNS 的下拉电阻器为1k、因此 SNS 电压(V)=输出电流(mA)/1.2

对于中等负载、例如1A 及以下、完全没问题。 1/1.2 = 0.833V

但2A 和更多呢? (负载越重、误差就越大)

通常、误差应随电流上升而减小、但此处相反。

你是否有任何想法发生了什么?  

提前感谢您的帮助。

此致、  

穆赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:  

    感谢您在假日周末的耐心等待。  

    您能否确认电路板条件是 VEN = vDIA_EN = 5V?  

    您还能否确认用于将90mA 驱动至2.5A 的负载? 这是真正的电阻负载还是电子负载?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。


    我将针对 EN 和 DIA_EN 使用3.3V LDO 评估板。

    我尝试了单独的5V 电压、结果是一样的。

    使用的负载为纯电阻负载(变阻器)。

    此致、

    穆赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:  

    感谢您的澄清!  

    您能否确认这是在多个器件上发生的以及是否专门在 EVM 板上进行了测试?  

    同时请提供变阻器负载的器件型号。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  

    我不知道如何,但在我再次测试后的第二天,我的结果是从5%到7%的精度,负载高于2A (仍然不确切的精度的预期+-4.44%最大,但仍然比以前更好)。

    所以很显然这是可以的,但这是一个怪事,因为绝对没有改变(设置没有移动)。

    很遗憾、我没有其他器件要测试、变阻器只是一个现货产品

    你有没有经历过类似的东西从你身边? 提前感谢

    您好!  

    穆赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:  

    感谢您的更新。 我很高兴问题得到解决。  

    如果探测输出电流、可以看到器件是否在精度受到影响时达到热关断阈值。  

    通常、与假定直流电流为基于负载的情况相比、输出电流波形更精确地判断输出电流。  

    此致、  

    伊丽莎白