请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 尊敬的专家:
我们正在寻找单节锂电池保护 IC、希望其 OVP 电压大约为4.15V、从 BQ29700数据表中、我看到 Vovp 为4.275V、而 BQ297xy 似乎是 Vovp 可编程的、 但我在 TI 网站上找不到相应的完整 P/N、您能帮忙推荐一个合适的器件吗? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我们正在寻找单节锂电池保护 IC、希望其 OVP 电压大约为4.15V、从 BQ29700数据表中、我看到 Vovp 为4.275V、而 BQ297xy 似乎是 Vovp 可编程的、 但我在 TI 网站上找不到相应的完整 P/N、您能帮忙推荐一个合适的器件吗? 非常感谢!