This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:数据表技术规格

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265082/tps7a30-datasheet-specs

器件型号:TPS7A30

团队、客户需要使用以下 TPS7A3001DGNR 参数进行-12VIN 至-5Vout 精度计算

设计工作温度为-40至125摄氏度。

  • 温度系数(V. TC 值)
  • 误差放大器电压漂移值(∆Vo、A)  

参考设计、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向设计团队索要数据、我会在稍后回复您、并提供他们的回复

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否有更多数据要共享? 您预计何时返回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    设计团队回来找我、他们不会与外部共享这些数据。

    此致、

    约翰