This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:规格低于 Vref 的下限

Guru**** 2531080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268706/tl431-specification-below-the-lower-limit-of-vref

器件型号:TL431

您好  

问题1:
我使用的是 TL431AIDBVR。 数据表介绍了 Vref 的范围。 Vref 的最小值为2.470V、但这是否将温度波动考虑在内? 测试条件表述为 Ta = 25°C。

问题2.
在运行环境中、当环境温度为20°C 至30°C 时、外壳温度有可能达到一个60°C 的最大值。 在我们手头的 IC 中、测量的 Vref = 2.457V、低于数据表中的最小值。 IC 是否正常运行? 另外、您能否告诉我们是什么导致 Vref 波动?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conor  

    Q1 - 2.470V 是室温下的最小 VREF。 EC 表中的 VREF 规格指定了室温下器件间的差异。 工业温度范围的温度变化以 Vi (dev)间隔表示  

    该变化将与室温变化分开。  

    Q2 -预计在整个温度范围内有34mV 的最大变化(如果器件为 SOT-23)。  最小值在室温值上是 deependet。  

    此致

    Trailokya