This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641EVM:TPS16412的意外行为

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265206/tps1641evm-unexpected-behavior-of-tps16412

器件型号:TPS1641EVM

您好的专家

我将继续记录我不明白的 TPS16412的其他一些行为。

在以下波形中、我使用电子负载的恒定电阻设置有各种阶跃负载、从24欧姆并联到 X 欧姆。 此电路板处于默认设置、其电路外的 C11 470uF 大电容。 因此、ILIM=1.8A、IOCP=2.23A、CLIM=100nF。   

我在这里从1A 升至2.2A。  

我本来希望以这种方式做出反应(图8-10):"ILIM IOUT < IOCP:该器件在刚性持续时间内提供高达 IOCP 的电流、然后在 tILIM-Dur 的最大持续时间内限制流向 ILIM 的电流。" 但是、我可以看到上的电压牢固地保持在0V、表示正常运行。

以下是将 Iout 置于该范围内的阶跃负载(图8-11):IOCP Iout < Ifast-trip。  该行为应为:"器件在 tILIM-Dur 的最长持续时间内限制流向 ILIM 的电流。"

 

同样、该行为与描述不符。

此外、我在波形上标记了持续时间 T。  时间如何决定? 是否触发过热保护?

最后、这些小的半周期输入电流尖峰是什么?

放大。  

再次感谢您的帮助。

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的联系。 我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    当电流低于 IOCP 且高于 ILIM 时、预计会出现以下情况。 时间 T 是热关断时间。 器件会首先进行热关断、因为 TILIMDUR 为100ms、并防止更早发生 FET 热关断。

      

    客户是否可以尝试降低 ILIM 值并检查是否仍然留有余量? 一个原因可能是现在 ILIM 和 IOCP 很接近、可能会导致某些问题。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    以下是客户正在进行的最新测试:

    设置:

    波形上的"C16 R24 R25"注释指示安装了哪些跳线。  在这种情况下、

    C16:100nF = 50mS

    R24:5.49k = 1.8A

    R25:7.32k = 2.23A

    注:我还尝试了在评估板的 TPS16410侧进行测试、测试的条件均为38W 和48W PLIM 设置。  

    C6:100nF = 50mS

    R8/R9:255k/332k = 38W/48W

    R12:7.32k = 2.23A

    相同的截止结果。  我还观察到没有尝试断续模式并锁存、故障 LED D2亮起。  根据数据表、该情况会在" IN 至短路检测(TPS16410、TPS16411、TPS16412和 TPS16413)"时发生。  看起来 TPS16410/12被"欺骗"、认为其处于故障模式。

    结果:

    此致、

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    看起来负载在大自然中脉动、并诱使设备思考"输入-输出"短语。 如果客户实际负载类似这样、我建议评估移除输入-输出短路检测的变体。

    此致

    G·库纳尔