This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:关于热关断限制时间裕量

Guru**** 2811935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269173/tps259827levm-about-thermal-shutdown-limit-time-margin

器件型号:TPS259827LEVM

大家好、

我们的客户在以下条件下评估了该 EVM。

输入电压:19V

负载:电容负载仅为1400uF (它们假设反激电路的总输入电容)

输出电流:最大3A

设置:  

J9  = 5-6 (可编程故障计时器= 20ms)
J10 = 3-4 (可编程电流限制= 3A)
J6  = 1-2 (电流监视器调节= 0.13V/A)
J11 =开路(重试延迟设置= 200us)
J4  = 3-4 (nRetry = 16次)
J12 = 1-2或3-4 (输出压摆率控制= 1.5V/ms 或0.5V/ms)

他们在通过浪涌电流启动时观察到热关断置位。 因此、他们 现在正在选择合适的 Tdvdt 和 Cdvdt 值。

当 Cdvdt 超过0.04uF 时、热关断未被置为有效并且正确启动功率耗散在等式21、22中的1.33W 以下。

我们参考数据表中的图53、而图53显示的功率仅超过3W。

数据表指出:"有30%的裕度以允许负载、元件容差和输入电压等系统参数的变化是安全的。"

您是否具有低于3W 的数据? 我想知道您对1W 左右功耗下运行的看法。

如果您推荐其他功率容量更大的器件、我来介绍一下。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    您可以使用产品页面上的设计计算器根据您的要求估算启动时间。

    此致

    G·库纳尔