This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:原理图审阅

Guru**** 2590320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268952/tps2549-schematic-review

器件型号:TPS2549

您好!

我想使用 TPS2549支持 CDP (1.5A)和 DCP (苹果充电2.4A)。

您能否帮助查看下面的原理图、是否需要修改? 谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请注意以下几点:

    • 输出(引脚12):建议在此处使用2x47uF。 由于我无法看到它的位置/是否包含在其中、因此请考虑这一点或确保这一点。 此建议和有关此方面的其他信息可在 此处链接的数据表第30页的第9.2.2.1节中找到
    • CTL1/2/3:确保这些值符合您的 设计所需的正确逻辑电平。
    • 原理图的其余部分应该没有问题。

    在进行布局时、请遵循之前链接的数据表第33页的第11.1节中提供的布局指南。

    谢谢。
    字段