This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:请查看原理图

Guru**** 2385990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266424/tps61165-please-review-the-schematic

器件型号:TPS61165

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在使用自己的 PCB 测试 TPS61165。

您能否先回顾一下原理图?

输入:12V

输出电压:24V

LED 电流消耗: 1A @ 24V

LED 每100秒打开和关闭一次。

问题是、测得的输出电压大约为20V、而不是24V。

它们将 R119的值更改为0.2欧姆、输出电压高达21V、但仍然不是24V。

您能告诉我输出电压不能高达24V 的原因吗?

(10uH 电感怎么样? 以电感器为原因的可能性有多大?)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 专家:

    我有一些来自客户的更新;

    1.他们将10uH 电感器更改为具有更大的电流速率。 结果是一样的。

    2.他们使用2个并联的 TPS61165、因此他们需要较大的输出电流。

    结果是->输出电压为23.3V、仍未达到24V。

    当使用1个 TPS61165时、输出电压为20.4V。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    对于初始条件、当 R119更改为0.2欧姆时、客户测量的 LED 电流是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。

    遗憾的是、它们无法测量 LED 电流。 (即电流探头。) 这就是我只给出电源输入电压和电流的原因。

    总之、我有更多来自客户的问题。

    1.发现内部 FET 有1.2A 的开关电流限制 可以操作1A 电流的 LED 吗?

    (因为我还在产品网页上看到每个通道的 LED 电流是400mA。 数据表首页上3个 LED 的含义是什么?)

    2.输出 LED 电压仅由1个电阻 Rset 控制。

    计算输出电压的公式是什么?

    我之所以向您提问、是因为我认为如果输入电压不同(即12V 和18V)、即使输出电压相同、Rset 值也会不同。

    即使输出电压为24V、Rset 值是否相同两个输入电压都是12V 和18V?

    3.如果 TPS61165不适合驱动1A 电流的 LED、请推荐其他 IC。 (便宜的一个)

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1.是的,你是对的,电流限制不足以驱动电压比为12V 到24V 的1A LED。

    输出电压将根据 LED Vf 进行调整。 Rset 用于设置 LED 电流、而不是输出电压。 因此、如果您需要相同的12V 和18V 输入电流、Rset 应该相同。

    3.请允许我花点时间去寻找其他的解决方案。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。

    请告诉我、您是否 为我的客户罚款了任何合适的 LED 驱动器。

    还有一个问题;

    我在数据表中找不到每个通道的 LED 电流是400mA 的内容。 从何处可以找到它?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    数据表中未列出该值。

    Br

    帕特里克