This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:启动电压

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268432/tps65131-q1-start-up-voltage

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

大家好、我想查询一下 TPS65131启动时发生的正电压的电压阶跃。

目前我们将其设置为10V。

在电压启动时、+10V 达到10V 并具有下图所示的一个阶跃、同时数据表中也是5V 的一个阶跃。

数据表未具体说明原因。


升压转换器为何逐步达到目标电压?

语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    当 IC 上电且升压开关不工作时、电压阶跃将首先通过电感器和二极管为输出电容器提供 Vin 电压、使输出电压达到~Vin。 当升压转换器开始开关时、Vout 将斜升至编程值。 这是预期行为。

    Br

    帕特里克