This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169DCKR

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268204/tps61169-tps61169dckr

器件型号:TPS61169

我已经设计了使用 TPS61169DCKR 的板, Rset 值为816mohm ,预期输出电流(ILED)将是250 mA。 不过、测量的 ILED 远低于预期值、我仅获得120mA。 我已将12个 LED 串联在一起。 请告诉我、为什么它仅为120mA 提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanam:

    TPS61169具有内部开关电流限制1.2A、因此当12个串联 LED 和250mA 时、输入峰值电流可能会达到该限制、从而使输出电流更低。 您可以捕获电感器电流、以帮助确认此问题是否由电流限制引起。

    Br

    帕特里克