This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:是否有办法通过 TPS92200驱动2个 LED 灯串?

Guru**** 1976305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS92200, TPS922053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262805/tps92200-is-there-any-way-to-drive-2-led-strings-by-tps92200

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS922053、TPS922052

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS92200用于其新产品。
他们还希望 通过一个 TPS92200驱动2个 LED 灯串(一个是白光彩色 LED、另一个是灯色 LED)。

但 不必同时打开两个 LED、一次只需一个就足够了。

现在,他们的问题如下。

问:TPS92200是否有办法驱动2个 LED 灯串?
   是否可以使用 PMOSFET 来实现此功能、此外还可使用 LED 阳极侧和外部控制 FET?

   如果您有任何参考设计、可以告诉我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我是否能够理解 这两个 LED 的电压和电流是多少? 输入电压是多少?

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    VIN=12V、Vo= LED Vf * 2个串联= 7V (3.5V * 2、日光和灯泡颜色相似 Vf)、 IO = 900mA。

    如果您需要更多信息、请告诉我?

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

       是否可以通过 PMOSFET 增加 LED 阳极侧和外部控制 FET 来实现功能?

    恐怕 TPS92200无法实现这样的连接。

    我推荐 TPS922053、可通过以下方式进行连接。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的提示回复。

    如果在 TPS92200未激活时改变 LED 路径、是否可以将 PMOS FET 插入 LED 阳极侧和输出电容器之间

    (=电感器输出侧)?

    再次感谢大家、此致、
    和屋   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果以这种方式连接 PMOS 来连接 TPS92200、则 PMOS 的源极将悬空、而驱动则会很复杂。

    对于 TPS922053、PMOS 的源极连接至 Vin、这使得 PMOS 更易于驱动。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种拟议的双路/三路/四路 LED 输出原理图的优势是、在低功耗应用中可以避免永久拉低 UVP 电阻分压器! --> Vin 再也不会永久离店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您和和和也有同样的问题吗? 我可以为您提供哪些帮助吗?

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven、Marek、

    非常感谢您的支持。

    Steven、

    我认为 PMOS FET 的源极电压将固定为漏极电压(= LED 阳极电压)+ 0.1V~0.2V。
    因此源极电压不应悬空。
    我的理解是否正确?

    Marek,

    我也希望你的评论。 请你给我提供帮助吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉、我忘了在评论的后面写下这个评论。

    客户需要900mA LED 电流、并且不需要高速开/关时间。
    他们也喜欢低成本的器件。  
    因此他们需要使用 TPS92200。

    非常感谢、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我认为 PMOS FET 的源电压将固定为漏极电压(= LED 阳极电压)+ 0.1V~0.2V。
    [/报价]

    在您首次打开任何 LED 灯串前、PMOS 的源将悬空且难以驱动。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。
    我了解到 TPS92200很难在时分中驱动2个 LED 灯串。  

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我可以再问一个问题吗?

    NMOSFET 情况怎么样?  在每个 LED 灯串的阴极与 TPS92200低侧感测电阻器(RSENSE)之间插入 NMOSFET、从而在时分中驱动2个 LED 灯串是否困难?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我目前不在办公室。 我会在明天之前答复你。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    客户想要使用 TPS92200、如果您提供任何用于驱动时分2个 LED 灯串的原理图、这对他们非常有用。  

    请你给我答复吗?

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉耽误你的时间。

    我认为可以通过 N-MOSFET 做到这一点。 您应注意 TPS92200的"LED 开路负载"保护功能。

    是否很难 通过在每个 LED 灯串的阴极和 TPS92200低侧感应电阻器(RSENSE)之间插入 NMOSFET 来驱动2个 LED 灯串分时?  [/报价]

    目前我还没有看到类似的应用,但我认为你的描述可能是一个可行的方法。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。

    我知道您 以前没有见过类似的应用。
    我可以理解随附的原理图。 这和你的想法是一样的吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

    e2e.ti.com/.../2LED_5F00_drive_5F00_schematic_5F00_20230907.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    可以。 电路连接跟我想的一样。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。

    我可以问您一个有关 您在 本主题开始部分中显示的 TPS922052/3/4/5原理图的问题吗?

    问: 此 原理图是否已通过验证、可正常工作?
       如果您能提供测试条件和每个器件参数吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    该原理图目前仅根据理论进行了验证。 如果您有需要、我可以在 EVM 上验证它。

    Br、

    周老师

x 出现错误。请重试或与管理员联系。