This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MULTIPKGLDOEVM-823:PCB 尺寸(以 mm 为单位)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269085/multipkgldoevm-823-pcb-size-in-mm

器件型号:MULTIPKGLDOEVM-823

您能提供信息吗? 关于 PCB 尺寸、因为 TW 海关需要它来清关!

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还请提供 PCB 重量。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian 和 Ted:

    我测量了一个 PCB、上面有一个 LDO (SOT-23)、5个测试点、4个香蕉连接器、一个带有分流器的3引脚接头和2个电容器。  安装这些组件后的重量为22克。

    面积为51mm x 75.5mm、不包括香蕉连接器。

    面积为86mm x 75.5mm、包括香蕉连接器。

    谢谢。

    斯蒂芬