您好!
我已将 BQ25672用作采用2S 锂离子电池配置的 UPS 的一部分。 (未受保护的细胞- Samsung INR18650-35E)
在原型测试期间、我注意到如果不选中该器件、则会允许电芯放电成破坏。
我本来希望有一个寄存器、主机可以配置指定的切断电压、以便在电池放电时断开电池与负载的连接。 看来情况并非如此。
因此、系统设计人员似乎应该实施一个外部机制来防止电芯过度放电。
似乎有两个选项:
1) 1)当 VSYS 达到指定的低电压阈值时、请使用具有迟滞和 PFET 的比较器断开负载。
2)实施单电芯保护。
我已经使用 ATL431B 精密基准和并联配置中的功率晶体管实现过压保护、以在充电期间旁路任一电池上的过大电流。 如果使用了选项2、则可能没有必要这样做。
BQ25672的最佳电池保护方法是什么?
此致、