Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210
主题中讨论的其他器件: TPS40210
斯特凡
·海 让我们在这里谈谈 TPS40210-Q1和客户。 谢谢。 博彦This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210
斯特凡
·海 让我们在这里谈谈 TPS40210-Q1和客户。 谢谢。 博彦斯特凡
e2e.ti.com/.../20230825-Led-Driver-measure-record.pptx
更新 PPT
谢谢。
博彦
尊敬的 Ming:
检查第2页时、左下示波器图:
VOUT 升至目标输出电压、但不进行 GDRV 开关。 对于升压转换器、MOSFET 不进行开关时的输出电压将与输入电压相同。
那么、该测量结果有问题-您能再次检查一下吗?
如果使用15pF SS 电容器、则几乎没有软启动、因此电路将正确检测输出电容器的充电电流引起的过流。
在这个情况下、它将检测到错误并重新启动-此时、您应该会看到 SS 引脚再次变为低电平、而图表中的情况并非如此-或者在图表中看不到。
此致、
斯特凡
尊敬的 Ming / Boyan:
您是否也可以检查 FB 引脚-如果您在进行恒定电流调节时让 FB 由通过 LED 的电流控制、该电流将定义调节和输出电压。 如果现在电压较低时已达到电流、则控制器将无法进一步调节。
ESP。 在上电~ 120ms 后似乎会发生一些情况、这会触发控制器来进一步增加输出电压。
由于软启动时间已经过-这然后会触发一个过流、因为除了负载电流、输出电容器充电电流也需要由功率级提供。
注意:不建议并联两个电感器、因为两个电感器的差异会导致电流分布不平衡。
此致、
斯特凡