This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:EVM 所需的最低设备

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265969/bq25882-minimum-required-equipment-for-the-evm

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、

我的客户询问此 BQ 所需的最低设备是什么。

下表 包含 EV2300/2400、但该 IC 是否可以在没有一个组件的情况下工作? (独立)

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    此 BQ 所需的最低设备将取决于客户的预期测试。 测试充电的最低设备应该是5V 电源和某种电池仿真器。 我推荐使用示波器或电压测量工具来观察器件行为。

    EV2400/EV2300与我们的 BQStudio 软件兼容、是测试器件的最简单方法;BQStudio 软件允许直接可视化和访问寄存器位、但它没有必要。 任何可以通过 I2C 进行通信的器件、例如微控制器、都可以与 IC 连接。 EV2400引脚可用于任何 I2C 总线、并根据需要标记为 SDA、SCL 和 GND 进行连接。

    该器件作为独立运行、可以使用默认寄存器值、但没有 I2C 时大部分功能将不可用。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向坂本先生提出了这个问题。 我叫 Ono。

    测试充电的最低设备应该是5V 电源和某种电池仿真器。
    →用户指南显示、它是一个电池仿真器(四象限电源设置为恒定电压≤9.2V)、
    是否可以简单地连接电池并运行仿真器?

    该器件作为独立运行、可以使用默认寄存器值、但没有 I2C 时大部分功能将不可用。
    →没有 I2C、哪个功能将不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小子、

    电池模拟器或电池都可用于输出端。 我们建议使用电池仿真器来快速了解任何工作点的器件、而不必等待充电或放电周期。

    如果 I2C 未被使用、所有的 I2C 寄存器和它们的特性不可用。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔