This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887配置

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268989/bq25887-bq25887-configuration

器件型号:BQ25887

您好

 采用 BQ25887的客户设计、当前处于 Android 13的 XBL 级、启动原型时需要读取电池电压、使用的过程如下:

读取单个电池的电压。 在调试过程中、我们发现、如果插入充电器、可以正常获得电池电压、但如果未插入充电器、则无法获得电池电压。

在这种情况下、无法根据启动电压判断是否可将其打开。

如何在不充电时获得电池电压、需要哪些设置?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您需要禁用看门狗并启用 ADC。 请阅读第8.3.5节"要启用 ADC、ADC_EN 位必须设置为‘1"。 如果 VVBUS>VVBUS_UVLO_RISING 或 VBAT>VBAT_UVLO_RISING 有效、则允许 ADC 工作。 如果不存在适配器、并且 VBAT 小于 VBAT_UVLO_RISING、则器件将不执行 ADC 测量、也不会通过 REG24更新 REG17中的 ADC 读回值。"

    此致、

    迈克·伊曼纽尔