This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:BQ21080 -按钮

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266601/bq21080-bq21080---pushbutton

器件型号:BQ21080

尊敬的社区:

我正在使用一个 BQ21080,我有一些困难,唤醒和睡眠模式.

>完全按照建议的原理图(显示在数据表中)

>所有寄存器处于默认模式(未实现 I2C)。

器件打开后、我能够在10秒内按下按钮以进入运输模式。

但我无法在...之后醒来 您是否有更多信息或解释它是如何工作的?

此致

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是否有示波器波形、可以显示按下按钮进入和尝试退出运输模式的位置? 以下波形会有所帮助:

    VTSMR、VIN、VBAT、VSYS、 最好能看到按下按钮进入和退出。  

    您能否说明您是否存在 VIN 或仅 VBAT?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复。
    我将使用示波器检查所有波形。

    您是否确认 BQ 具有标准寄存器值,在10秒内按下按钮可唤醒并进入睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是、该器件默认为  运输模式 在 VIN 被移除的情况下按下按钮10秒钟。 您可以在数据表中找到这些默认值。

    此致、

    安东尼·范