This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:睡眠模式下的 OCD 延迟和恢复时间问题、与 bq40z50r2或 R5固件同样存在此问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262784/bq28z610-r1-ocd-delay-and-recovery-time-problem-in-sleep-mode-the-same-problem-as-bq40z50r2-or-r5-firmware

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

我们将采用 2节串联电池的 bq28z610r1。 允许进入 SLEEP 模式、并且在 SLEEP 模式下 CHG/DSG 全部开启。 延迟时间和恢复时间远不及我们所设置的时间,如下图所示的 OCD 保护。

绿色线是放电电流、蓝色线是 P+电压。 前两个 OCD 是通过线路上的 SMBus 通信进行测试的。 在第三个 OCD 之前、断开通信。 然后、第四个 OCD 延迟为16s (不是每次都出现2s、在 bq40z50r2 R5固件中也是如此)、恢复时间为8s (每次出现一次)。

您能帮助解决此问题吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../20230824.gg.csv

请检查我们的 gg 文件和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件处于睡眠模式、不执行任何保护。 一旦器件处于睡眠模式、它将每隔1秒唤醒一次  Sleep:Voltage Time  来测量电压和温度、并且 每个  睡眠:当前时间  来测量电流。  

    请查看此内容 E2E 主题 它涵盖了良好的相关信息。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第四个 OCD 电流应该已激活、 唤醒比较器 功率输出、是不是马上回到正常模式? 事实上,第四个 OCD 延迟时间在图片太长到16s。它是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaojuan,

    如果测量仪表处于睡眠模式、器件将每秒对该电流 电源:睡眠:当前时间 可以将其设置为20秒。 该器件需要通过唤醒转换到正常模式、然后可能需要1秒来触发固件保护。 因此、根据您的设置、是的、这是正常的。 请设置  电源:睡眠:当前时间  较低的值(这将在睡眠模式下消耗更多功率、因为它的采样频率更高)。  

    BQ28z610-R1还具有基于硬件的保护功能、将立即触发。 请参阅第 2.6节"基于硬件的保护TRM。   

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,唤醒比较器似乎不工作? bq40z50r2中也能看到相同的性能、所以进行了相同的分析、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaojuan,

    如何测试唤醒比较器? 当前设置是什么? 您能否提供配置文件? 提醒器、在睡眠模式下、电压和电流每秒采样一次  电源:睡眠:当前时间  电源:睡眠:  电压时间

    确认您的第二个问题、是的。 唤醒比较器功能在两种器件中的工作方式相同。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试完成后发现、首先芯片点击复位后立即断开通信连接、然后进入睡眠模式。 如果电流在接下来的至少20秒内发生过流、则不会实施过流保护。 bq40z50r2中也存在这种现象。 这种现象与任何时间配置无关。 其次、在休眠状态下、bq28z610r1的过流恢复不是基于时间、而是基于采样电流满足条件的次数。 睡眠模式下的采样间隔不是1秒。

    也许对这一现象有更合理的解释。

    当我们使用 bq40z50r2的推荐电路来测试静电时、在正负端子或通信端口上施加8K 接触静电时、芯片将复位。 然后、在复位休眠之后、以下过流保护延迟将超过10秒。 这可能会烧毁保险丝。 除了手动推荐的正负电极电容器、带稳压器或 TVS 管的通信端口、还有其他推荐的方法吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose 不在办公室、他将在星期一回来时回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaojuan,

    CHGFET 在睡眠模式下的状态取决于 SLEEPCHG 位。 BQ28Z610-R1应已解决睡眠采样保护问题、已在固件中识别并解决该问题。 BQ40Z50也不应该存在睡眠保护问题。 如 Jose 所述、固件在睡眠状态下不存在有效保护、但硬件保护仍应处于活动状态、唤醒比较器也应立即退出睡眠状态。

    对于 ESD 保护、这需要整个系统的检查和布局非常重要。  始终建议使用 TVS 和电容器来帮助抑制 ESD 事件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaojuan,

    请查看此内容 线程 睡眠模式下支持真 OCD 恢复延迟。

    此致、
    何塞·库索