你好。
关于 LMR33640、数据表第21/44页显示了此公式。

我的问题与 Cout 的价值有关。 例如、我要 在输出端使用3个22uF (标称值22uF)陶瓷电容器。 然后、在公式中、我应该输入66uF? 或者我应该在直流偏置(计算得出的输出电压)处输入它们的有效电容(相加)?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、谢谢!
请帮帮我。 计算结果是否正确?
-------------------------------------------------------
8V 输出的反馈电阻器
-------------------------------------------------------
输出电压= 8V
Vfb = 1V
比率=(8-1)/1 = 7
电阻器= 820K 和115K (100K + 15K)
输出电压= 1+1*(820/115)= 8.13V
8.13V /(935K)= 8.7uA
前馈电容器
Cff <(Vref * Cout)/(120 * Rfbt * sqrt (Vout/Vout))
CFF <(8.13 * Cout)/(120 * 230000 * sqrt (1/8.13))
输出电容器= 3倍具有以下描述的电容器:
电容器陶瓷 SMD、22uF、+-10%、25V、1206、 X5R、-55°C ~ 85°C、CL31A226KAHNNNE (三星)
链接: product.samsungsem.com/.../CL31A226KAHNNN.do
有效电容@ 8.1V ~= 8.8uF (~-60%)
计算22uF 和8.8uF 的 Cff:
22 μ F:
Cff <(8.13 *(22*10^-6))/(120 * 935000 * sqrt (1/8.13))* 10^12
Cff < 4.54pF
8.8 μ F:
Cff <(8.13 *(8.8*10^-6))/(120 * 935000 * sqrt (1/8.13))* 10^12
Cff < 1.81pF (考虑这一点)
-------------------------------------------------------
用于3.3V 输出的反馈电阻器
-------------------------------------------------------
输出电压= 3.3V
Vfb = 1V
比率=(3.3-1)/1 = 2.3
电阻器= 230k (220K + 10K)和100K
输出电压= 1+1*(230/100)= 3.3V
3.3V /(330k)= 10uA
前馈电容器
Cff <(Vref * Cout)/(120 * Rfbt * sqrt (Vout/Vout))
Cff <(3.3 * Cout)/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3))
输出电容器= 3倍具有以下描述的电容器:
电容器陶瓷 SMD、22uF、+-10%、25V、1206、 X5R、-55°C ~ 85°C、CL31A226KAHNNNE (三星)
链接: product.samsungsem.com/.../CL31A226KAHNNN.do
有效电容@ 3.3V ~= 17.6uF (~-20%)
计算22uF 和17.6uF 时的 Cff:
22 μ F:
Cff <((3.3 *(22 * 10^-6)))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
Cff < 4.77pF
17.6uF:
Cff <((3.3 *(17.6*10^-6)))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
Cff < 3.82pF (考虑这一点)
您好!
通常、Cff 的范围通常为 数十 pF 到数百 pF。 从您选择的 Cout 中、Cff 应为:
Cff <((3.3 *(22 * 10^-6 * 3))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
Cff < 14.3pF
17.6uF:
Cff <((3.3 *(17.6*10^-683))/(120 * 230000 * sqrt (1/3.3)))*10^12
Cff < 11.46pF (考虑这一点)
B、R
科林