This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:校准电流问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267895/bq76940evm-calibrate-current-problem

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好  

我正在使用 BQ76940EVM BMS 系统、在进行电流校准时遇到问题。

我将遵循用户指南2.2.2监测计快速入门节中所述的步骤。

我卡在了步骤23、即校准电流阶跃。

我已发送 FET_EN 命令、但我无法在寄存器视图中看到 CHG 和 DSG FET 状态已启用、如步骤18所述。  

因此我认为我无法设置校准后的电流。 我已连接2A 可编程负载、但不会消耗任何电流。  

如何启用这些 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    屏幕截图表明未检测到电流流动。 如果施加的电流不接近输入的电流、校准将失败。 bqStudio 的状态栏应显示导致错误的原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分