This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100EVM-001:针对评估板的正确解封密钥

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ33100EVM-001, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267693/bq33100evm-001-correct-unseal-key-for-the-evaluation-board

器件型号:BQ33100EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQ33100、、 BQSTUDIO

我们正在使用评估板 BQ33100EVM-001为新产品设计评估 BQ33100。  BQ33100EVM-001的正确解封密钥是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinod,

    默认解封密钥通常为0x0414 、后跟0x3672

    它应记录在数据表或 TRM 中、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不奏效。 BQ33100数据表或 BQ33100EVM 用户手册中未记录该信息。 将该解封代码写入制造商访问(SBS 命令:0x0)后、结果相同:读取 DataFlash 页(每页32字节)将为我提供无论子类/页如何的值: 0 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4。 请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinod,

    您能否发布 bqStudio 的屏幕截图、其中的位表明器件处于密封状态? 如果默认密钥不起作用、则可能在密封之前已更改