This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:低温-10℃ 无 log数据异常

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268473/bq27z746--10-log

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: GPCRB
您好!
最近新电池项目使用TI μ F、BQ27Z746芯片,1S1P,在低温-0°C 0.2C(1080mA)老化测试时,log数据有比较奇怪的现象:Ω
1、25℃电池充满后,降温至-10℃过程中,约-7℃时,FCC的容量直接从2964mAh掉到0;器
2、-10℃ 0.2C放电过程中,前几分钟剩余容量为0(正常从放电的那一刻开始就会更新),突然更新剩余容量;器
如上,不是偶然现象,两个电池复测同样现象(共四次),该电池容量为í a 5400mA Min,麻烦各位工程师解答一下,谢谢!í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认已对正确的化学物质进行编程并且已完成 GPCRB 优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有做过 GPCRB。 由于配置可能导致了此问题、我想先解决配置问题。 那么、我首先要做 GPCRB、看看我是否可以解决该问题。 谢谢!