请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 主题中讨论的其他器件: GPCRB
您好!
最近新电池项目使用TI μ F、BQ27Z746芯片,1S1P,在低温-0°C 0.2C(1080mA)老化测试时,log数据有比较奇怪的现象:Ω
1、25℃电池充满后,降温至-10℃过程中,约-7℃时,FCC的容量直接从2964mAh掉到0;器

2、-10℃ 0.2C放电过程中,前几分钟剩余容量为0(正常从放电的那一刻开始就会更新),突然更新剩余容量;器

如上,不是偶然现象,两个电池复测同样现象(共四次),该电池容量为í a 5400mA Min,麻烦各位工程师解答一下,谢谢!í a