This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:Cadj、R1、R2的推荐值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268026/tlv1117-recommended-values-for-cadj-r1-r2

器件型号:TLV1117

我对 TLV1117的可调输出类型有疑问。
请告诉我是否有 Cadj、R1、R2的建议值,如数据表中描述的图8-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:  

    您需要根据您的 VOUT 是什么、选择电阻器。 我们通常建议 R1+R2小于100K。  

    至于 CADJ、请遵循数据表要求、使 COUT 保持大于 CADJ。 对应用进行 PSRR 测量并查看 PSRR 开始下降的频率可能会有所帮助、这样才能选择正确的电容器。 我们建议起始值为1uF、并根据您的应用需求增加容值。  

    LDO 基础知识 有一个部分介绍了 PSRR 以及您的负载和输出电容器将对其产生的影响。  

    此致!
    朱利耶特