This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个配备了 TPS26602的电路板、如图所示进行连接(未安装 R134、C113和 R148、因此该器件配置为具有自动重试功能的断路器)。
我注意到了数据表与短路期间的实际行为之间的差异。
通过阅读数据表、我了解到在初始快速短路保护之后、该器件应该必须关闭 MOSFET 并在大约4ms 内发出电路哔哔声、然后在540ms 后重试再打开 MOSFET。
我测量的导通时间约为4ms、而关断时间仅为1ms (请参阅下面的屏幕截图、探测短路期间的输出电流)。
这样、器件会变得很热、最终进入热关断。
有什么问题吗?
此致、
马可
尊敬的 Marco:
可能是器件由于某种原因正在复位。 您提到 R134不存在、从而会使 OV 引脚悬空、这是不建议的。 请保持接地。 请分享在同一示波器屏幕截图上显示 VIN、VOUT、SHDN 和输入电流的波形。
您如何进行简短测试?
此致
G·库纳尔
尊敬的 Kunal:
我将 OVP 直接连接到 GND、将 UVLO 直接连接到 IN、但行为是相同的。
我在 Vout 到地手动短路。
在请求的屏幕截图下方(CH1 = Vin、CH2 = Vout、CH3 = SHDN、CH4 = Iin)。
感谢任何帮助。
此致
马可
尊敬的 Marco:
您能否将 VOUT 标度更改为1V/div 或更小、然后放大以查看 VOUT 是否为负值? 这可能会导致器件复位。 是否捕获到 RTN 引脚?
此致
G·库纳尔