This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:输入电容器-数据表是否考虑了直流偏置降额?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268700/tps7b81-q1-input-capacitor---does-datasheet-account-for-dc-bias-derating

器件型号:TPS7B81-Q1

阅读  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7b81-q1.pdf 中的第8.2.2.1节"输入电容器"、 建议的良好实践是将一个10uF 电容器连接到22uF。 该建议的范围是考虑到任何直流偏置降额、还是应该更好地称为有效输入电容器电容应为10uF 至22uF? 采用 DRV 封装的此器件的最小有效输入电容是多少? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、  

    COUT 的最小有效电容为1uF。

    对于输入电容器、它是10-22uF -这意味着建议的最小值为4.7uF 降额。  

    我们的数据表应该更清楚地说明这一点、我会将这些信息传达给我们的系统团队。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!