This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:可以禁用 Batfet OCP 吗?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268232/bq25620-can-batfet-ocp-be-disabled

器件型号:BQ25620

团队好,

只是想检查能否禁用 Batfet OCP 或更改阈值

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定、

    BQ25620具有两级电池过流保护。 IBAT_PK 阈值由 IBAT_PK 设置、并为电池放电提供快速(tIBAT_PK)保护。 IBATFET_OCP 为 BATFET 提供较慢的(tIBATFET_OCP)固定阈值保护。  IBATFET_OCP 阈值是固定的、而 IBAT_PK 阈值有4个选项。 详细信息将在下一版本的 d/s 中显示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    清除。 我想问的是、是否可以更改 IBATFET_OCP、例如、是否有隐藏的 REG 可以更改它? 谢谢。  

    此外、tlbat_pk 和 tlbatfet_OCP 的值是多少? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    无法更改 IBATFET_OCP。 它是固定的。

    tlbat_pk 典型值为100us。

    tlbatfet_OCP 典型值为50ms。

    谢谢。