This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:最大电源电压

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268858/tlv62130-max-supply-voltage

器件型号:TLV62130

团队成员  

  我们在 产品中使用 TLV62130RGTR,我们要求使用2 9V 电池(9V MN1604   /尺寸:9V (6LP3146 ) )串联,它将变成18伏。   自建议的最大电压为17V 以来、使用18V 是否安全??

谢谢、此致  

阿什瓦特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ashwath!

    您是说您已经在18VIN 中使用了 TLV62130、还是仍在18VIN 应用中评估 TLV62130?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们使用的是12伏电池 电流 设计。 出于某些原因、我们未来要使用18V (2-9V 电池)

    谢谢  

    阿什瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ashwath!

    这主要取决于您的布局、您需要在输出硬短路运行期间仔细检查 VIN 和 SW 的电压尖峰、并确保该电压不会超过 DS 中的绝对电压。

    在进行测试时、您需要使用>= 500MHz 带宽示波器并使用带尾纤的探头、并直接触碰封装引线的每个引脚。