This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:过流行为

Guru**** 2554660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266427/tps7a7001-over-current-behavior

器件型号:TPS7A7001

TPS7A7001触发过流保护时的行为是什么?

我不太明白数据表中的说明、它是像断续模式还是关断模式那样保持重试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    当 LDO 进入电流限制范围时、从正常电压控制环路切换到电流控制环路、并且无论负载阻抗如何、都会提供固定的电流量。 因此、输出电压未定义、将等于输出电流(电流限制)*负载阻抗。  

    我们的 LDO 基础知识 电子书详细介绍了电流限制如何变化(第13-14页)。  

    希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    请帮助检查下面的波形、它是否是 TPS7A7001进入电流限制时的正常波形? (Vout 为黄色、Iout 为绿色)
    是否有任何方法可以减少高电流脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、  

    该波形看起来与电流限制不同、这更像是热关断、并且尖峰是由于系统中的寄生电感而产生的。 热关断功能将启动以防止 LDO 过热、这会导致输出电流快速降低、并可能导致系统中出现带有额外电感的尖峰/振铃。  

    该《 LDO 基础知识》 电子书的第8-10页详细介绍了 如何计算 LDO (或任何 IC)的结温。 我建议在事件发生前计算功率耗散、并使用该值计算结温。 如果您接近 EC 表中列出的热关断温度、那么您就已经找到了此行为的根本原因、您需要通过降低负载电流或减小 Vin 与 Vout 之间的差异来降低 LDO 的功耗、或者 您可以提高 PCB 的散热能力。  

      θja 提供了 θja 手册、其中说明了电路板布局对热耗散(Δ T)的影响、并表明、使用经过优化的 PCB 布局、我们产品说明书中列出的 Δ T 可以降低35%-55%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我正在使用1.8V 至0.5V 的应用、最大输出电流为0.764A。

    但我加载到了3A、而 TPS7A7001仍在工作、没有进入电流限制。

    这是正常的吗? 我将使用 TI EVM 板进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    我查看了一些测试数据、但没有看到任何 LDO 在3A 时达到电流限值。 在此测试数据集中、典型值为3.2A。 因此、您在测试中没有看到 LDO 输入电流限制为3A 这在我看来并不奇怪。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您能否与我分享 LDO 进入电流限制范围的正常波形以供参考?

    因为如果我加载的电流高于 LDO、则会像我发送的先前注释中的波形一样运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    我没有波形、只是测试数据结果。  但是、如果将 EVM 加载到3.2A 或3.5A、我预计会进入电流限制。  如果您没有看到它随后进入电流限制、我们可以进一步讨论。  当您仅测试 LDO 时、请确保使用恒定电阻负载(而不是电子负载)、以防止与电子负载反馈环路发生任何相互作用。

    谢谢。

    斯蒂芬