This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:扩展 VD 电压

Guru**** 2593110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC24630, UCC24610, UCC24624, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263448/ucc24624-extending-vd-voltage

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件:UCC24630UCC24610、、 UCC28950、UCC2895

您好!

我想在我的项目中使用此 IC、但它的建议电压为200V (绝对值:230V)。 我的应用 VDS-MOSFET 上的压降将是210V (我不确定是否有尖峰)。 此 IC 还测量 VD 引脚的导通和关断阈值、因此在 VD 上使用分压器将电压降至200V 以下不是一个好主意。 您是否为我提供了一个我仍然可以使用此 IC 的解决方案?

我需要 双轨、可以改用两个 UCC24630吗? 但我不确定2之间的死区时间。 或者是否可以在两个单独的单轨控制器之间设置死区时间?

此致

K·托克塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    请参阅以下应用手册、该手册介绍了在 VD 电压大于绝对最大值时如何使用 SR 控制器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua860

    尽管这针对 UCC24610/612进行了说明、但它也可用于 UCC24624。

    如果您使用两个单通道 SR 控制器、则无法设置死区时间。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    非常感谢您的回答。 解决了这个问题、但现在我有另一个问题:

    我的系统是相移控制。 二次侧是 SLUA560D 中所述的。 我无法通过主控制器控制次级侧同步 MOSFET、因此我决定为此使用单独的同步驱动器 IC、但我认为由于以下原因无法实现:

    1 -次级侧有2级:仅一个 MOSFET 导通的电力输送和续流级、其中两个 MOSFET 都导通、并通过 MOSFET 续流->我不能使用此 IC、因为它不会让两个 MOSFET 同时导通。  

    两相移拓扑有三个电压电平(+V、0、-V):我认为通常不能使用任何单独的同步驱动器 IC 作为续流周期(其中电压为0V)、是不是为它们定义的? 是这样吗?

    我的分数是否正确?

    我是否应该放弃分离同步整流的想法并改用二极管?

    向托克坦致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 UCC28950/1、则始终可以使用 OUT E 和 OUT F 来驱动 SR FET 的栅极驱动变压器。

    另一个可以选择是使用不具有 SR 驱动功能的 UCC2895。  然后、您可以使用 A 和 B 输出来驱动1:2栅极驱动变压器、以驱动 SR FET。  以下链接将为您提供使用此技术的参考设计。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

    此致、