This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM 电流限制问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268788/tx7332evm-current-limit-question

主题中讨论的其他器件:TX73332EVMTX7332

您好!

我们刚刚收到仪器 TX7332EVM、并计划进行一些测试。  
您能帮我解答一些问题吗?
您知道 器件的最大电流和电压驱动能力吗?
器件是受 功耗还是电流限制? 如果我想测试32个器件、每个器件在2MHz 处的电容为100pF、每个器件的振幅电压为60V。 如果占空 比很小、我们是否能够驱动它? 或者硬件 限制 为1.2A 电容?
1.2A 是否对应于某个电压值? 或者、我们可以在最大电压值(100V)的所有范围内运行 、同时仍能输出最大1.2A 的电流。
谢谢!
此致!
玉岐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX7332 专为+/-100V 电源额定值而设计、可提供最大1.2A 的电流。  使用额定电压为200V 的高压晶体管实现生成+/-100V 脉冲的器件的输出级。 因此、当此晶体管在 Vds >20V 时达到饱和状态、它提供1.2A 电流、当晶体管 Vds 低于~20V 时、晶体管变为线性、晶体管将开始像 Ron 为~30欧姆的电阻器一样工作。 对于100pF 的负载、晶体管在极短的时间内保持饱和、因此您可以同时激励所有32个通道来驱动100pF 负载。 注意、您不会在电源上看到1.2A x 32电流。 由于该电流流动的时间非常短、因此根据高压电源的占空比、您将看到100mA 范围内的电流非常小。

    此致、

    沙比尔