Other Parts Discussed in Thread: BQ24314, BQ24308
主题中讨论的其他器件: BQ24308
您好!
我们正在使用 BQ24314 P。 n 在我们的应用中、作为过载和过压保护电路、请参阅下面的。

OUT 引脚向总电容近似等效为150uF 的电路提供电压( 针对285mA 配置了限值电流)。
开/关操作使用滑动开关完成(在闭合时具有弹跳效果)。
BQ24314在大部分时间都可以正常工作、但是 有时会进入保护模式、 (完全关断、直到我们断开并再次将输入电源连接回)。
在关断期间进行的输出电流测量显示 OCP 条件(根据数据表15个周期)根本不会发生。
仅捕获了一个电流限制周期(紫色标记)。

注意:输入电压是稳定的、有1V 的压降(从5V 到4V)、所以不会发生输入过压。
请回答问题 -是否有描述这种现象的勘误表? 有没有人用这款芯片遇到过类似的现象?
Br、
约阿夫