This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:CR2450化学 ID

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267799/bq35100-cr2450-chemical-id

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我当前将 CR2450电池用于我的应用。 但是、BQ Studio 中没有此特定电池的化学 ID、因此我遇到了一个问题。 在研究各种论坛之后、我逐渐注意到、为不可充电电池寻找化学 ID 可能非常具有挑战性。

由于是锂二氧化锰电池、因此我目前使用类似的电池化学 ID 进行测试。(如0500 -UB 1,426,0616 Panasonic CR123A、默认化学 ID 0x0606)。 从我的测试中、我发现化学 ID 对确定健康状况有相关影响。

您能否建议哪种化学 ID 更适合我的(Panasonic CR2450 -coin cell、3V、620 mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    通常、对于原电池、您必须使用已生成的化学 ID、不建议使用 GPCCEHM 工具找到近似匹配、因为原电池往往在较长时间内具有平坦的 OCV 曲线。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在应用中使用纽扣电池、但在化学 ID 列表中找不到任何纽扣电池。 您能提供一个建议吗?

    如果无法做到、我应该如何测量电池的电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    您是否使用化学物质更新程序使用最新修订版更新了化学物质数据库?

    https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我已经更新了数据库。

    我还有两个问题。

    第一个与黄金映像有关。 根据我的研究、我似乎无法通过数据闪存写入来更新化学 ID。 因此、我认为、我需要首先对 Golden Image 进行编程。 您能否分享任何有助于我通过 I2C 从外部 MCU 对 BQ35100进行编程的文档?

    我的第二个问题与将默认固件恢复到电量监测计有关。 当我之前发出"新电池"命令时、运行状况(SOH)重置为100%。 但是、它当前设置为0、这不是预期的行为。 我在论坛上看到一些信息、认为固件问题可能是导致此问题的原因。 此外、当我尝试通过高级命令写入闪存时、较旧的值不会改变。 但是、控制寄存器中的 FLASF 位保持为0。 您能否就这一问题提供更明确的说明?

    您是否还可以指导我如何恢复设备上的默认固件?

    我也希望您能分享一些有关化学 ID 的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    是的、这是正确的、您必须使用 EV2400来生成黄金映像、这是用于生产编程的文件。 使用正确的化合物 ID jave 从 BQstudio 导出的文件后、您可按照 Gauge Communication 应用手册(介绍如何解析闪存流文件)上传该文件。

    新的电池命令仅复位与电池历史数据相关的特定寄存器。 您必须从 TI.com 上传 SREC 才能将电量监测计闪存内容完全重置为默认值。

    如果您上传了错误的化合物 ID、SOH 将不会正确报告、因此应首先报告化合物 ID。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    您是否可以共享有助于下载默认 SREC 文件的任何文档或链接?


    我在 bq studio 列表中找不到特定的纽扣电池。 因为我的应用很小、所以我无法容纳很大的电池。 我应该  在我的应用中使用纽扣电池。 您能否为此提供任何可能的权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    您必须转至 BQ35100产品页面并下载固件、运行安装程序、然后方可获取 SREC。 可以使用"Programming"选项卡将 SREC 上传至 BQStudio。

    这不需要解决、因为 OCV 对于电量监测至关重要。 我给您发送了一封离线讨论的邮件。

    此致、

    怀亚特·凯勒