This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:数据存储器记录保护事件的时间跨度。

Guru**** 2548590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266521/bq4050-time-span-for-data-memory-to-record-the-protection-events

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我使用电池通过 BQ4050测试有源器件
在 bqStuido 中使用日志进行测试时、我观察到启用和禁用了 AOLD 和 OCD1位的时间跨度为2秒  
之后、我在生命周期内检查了数据存储器中的该"保护事件"、 AOLD 事件数量 ,  最后的 AOLD 事件、 OCD 事件数量 和 最后的 OCD 事件  值为0!!!
记录此事件的数据存储器是否需要任何时间跨度?
您能帮我解决吗?  
谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此内容 常见问题 告诉我它是否有帮助。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇!!
    这是非常有用的信息,非常感谢 Jose Couso

    在我对器件进行测试时、我在 bqStudio 的 Bit Registers 窗口中看到了 AOLD 启用和禁用。 此时、我在数据存储器中检查了"保护事件"、但 AOLD 事件被记录为0。 为什么数据存储器没有在数据存储器中记录 AOLD 事件?   
    请帮我解决。

    此致、
    普鲁兹维·拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pruthvi 

    您是否参考了 如何监控何时发生 AOLD 故障? 您可以检查 Safety Status 寄存器以了解这一点。 如果要在发生这种情况时进行记录和保存、请单击开始日志图标。



    数据存储器具有用于此保护的配置。   

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Couso

    抱歉、我没有问您正确的问题。
    我启动日志并观察位寄存器、此时 AOLD 位在1秒内启用和禁用。 我检查了寿命、但 AOLD 事件为零。 这是我的问题,为什么寿命没有存储 AOLD 事件.
    我在测试开始前启用了寿命的命令中

    此致、

    普鲁兹维·拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose 不在办公室、他将在星期一回来时回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pruthvi 

    寿命数据不会持续 更新、这会导致闪存磨损 和损坏。 每10小时更新一次。 或者、您也可以发送 LT_FLUSH 命令强制在 RAM 和闪存中进行同步。

    此致、

    怀亚特·凯勒