This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:短路或过载后的自动重试周期

Guru**** 2573865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266758/tps2660-auto-retry-period-after-short-or-overload

器件型号:TPS2660

您好!

我有一个配备了 TPS26602的电路板、如图所示进行连接(未安装 R134、C113和 R148、因此该器件配置为具有自动重试功能的断路器)。

我注意到了数据表与短路期间的实际行为之间的差异。

通过阅读数据表、我了解到在初始快速短路保护之后、该器件应该必须关闭 MOSFET 并在大约4ms 内发出电路哔哔声、然后在540ms 后重试再打开 MOSFET。

我测量的导通时间约为4ms、而关断时间仅为1ms (请参阅下面的屏幕截图、探测短路期间的输出电流)。

这样、器件会变得很热、最终进入热关断。

有什么问题吗?

此致、

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    可能是器件由于某种原因正在复位。 您提到 R134不存在、从而会使 OV 引脚悬空、这是不建议的。 请保持接地。 请分享在同一示波器屏幕截图上显示 VIN、VOUT、SHDN 和输入电流的波形。

    您如何进行简短测试?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我将 OVP 直接连接到 GND、将 UVLO 直接连接到 IN、但行为是相同的。

    我在 Vout 到地手动短路。

    在请求的屏幕截图下方(CH1 = Vin、CH2 = Vout、CH3 = SHDN、CH4 = Iin)。

    感谢任何帮助。

    此致

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您能否将 VOUT 标度更改为1V/div 或更小、然后放大以查看 VOUT 是否为负值? 这可能会导致器件复位。 是否捕获到 RTN 引脚?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我无法放大1V/div、因为我有24V 输入电源并且它会使示波器通道饱和

    在下面您可以找到根据请求引用 RTN 的新屏幕截图(其他截图则引用 GND)、但行为是相同的。

    此致、

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您无法探测 VIN 是否导致了问题。 我有兴趣看到 VOUT 上的任何纹波变为负值。 我看到 VOUT 确实去了-ve:

    是否有一些配置可将电容放置在靠近 VOUT 引脚或肖特基二极管的位置?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我已经在 Vout 到 GND 之间放置了一个10uF 电容器和一个11DQ06肖特基二极管。

    电压波形现在更平滑、并被钳位到二极管电压、但系统行为是相同的:4ms 开启、1ms 关闭。

    是否有可能在使用相同配置和值的 TI 评估板上进行尝试?

    这太奇怪了...

    此致、

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您能从何处购买此设备吗? 数据表捕获都是从 EVM 获取的、但我仍要检查一次。  

    此致

    G·库纳尔