This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:降压/升压转换器||设计难题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268134/lm5118-q1-buck-boost-converter-design-queries

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5177

尊敬的 Texas 团队:

我们的 产品使用 LM5118Q1MH 降压升压转换器。 转换器的输入电压来自两种不同的情况。
 1.接通电源时,输入电压取自我们使用的 AC-DC 模块转换器输出--> buckboost 输入电压为58V
 2.切断电源时,从电池获取输入电压(支持二次电源)。 此电池备份将仅使用5分钟-->降压升压的输入电压范围将为39到54.6V。

但是、我们的产品90%的时间将由交流/直流模块供电。 如果我们设计的开关的第一种情况输入电压范围(57.5到58.5V)、效率将约为96.6%。如果我们使用第二种情况输入电压范围(39到54.6V)进行设计、效率将约为92.1%。由于第二种情况下的效率降低、散功率为13W 生成的波形。

我们还必须在85摄氏度的环境温度下对转换器进行仿真、但我们能够在最高54度的环境温度下运行仿真、此时显示的是结温超限误差。 您能否确认效率、功率损耗以及为了模拟此降压/升压转换器、我们必须保留哪个输入电压?

效率为1.96.6%且无误差

在环境温度为85摄氏度时显示错误。