This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:原理图审阅

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268655/lm51551-schematics-review

器件型号:LM51551

您好!

请查看器件 LM51551DSST 的原理图、了解9-36V 输入电压以及48V、4A 输出。

e2e.ti.com/.../ITMS_5F00_48V-BOOST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adithya:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    以下是我对原理图的评论:
    请在输出端使用较大的陶瓷电容器。
    电解电容器的速度不够快、无法在每个周期内存储足够的能量。
    您应该有大约几十 uF 的低 ESR 陶瓷电容器和几百 uF 的电解电容器。
    我建议为栅极电阻器留出空间、也可以为二极管上的缓冲器留出空间、以便在必要时可以轻松添加这些元件。
    补偿网络的元件几乎没有关系。 HF 电容器的150nf 过大。

    我建议您从我们的网站下载快速入门计算器:
    www.ti.com/.../SNVC224
    此工具将帮助您正确计算外部元件。

    此致
    哈利

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)