This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:寻找比 TPS2490更新的热插拔控制器器件

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267170/tps2490-looking-for-newer-hot-swap-controller-device-than-tps2490

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: TPS25985

您好!

我的客户目前正在使用 TPS2490
但是、如果器件较新/性能更好、他们希望在未来设计中考虑采用该器件。
它们的要求如下。 DoE TI 是否有推荐的新器件或发展蓝图器件?
FET 外部

输入电压(典型值)=12V、输入电压(最大值)=>16V
电流限制(最大值)>= 50A
软启动:可调节

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和 彦:

    感谢您的联系。 请参阅 TPS25985并告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和 彦:

    您有没有获得过查看 TPS25985数据表的机会?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek,

    感谢您的答复。
    尽管 FET 不在外部、但 60A RMS 电流和80A 峰值电流看起来良好。
    我 向我的客户推荐了 TPS25985。

    此致、

    k. 平野市