This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:EN 阈值

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267571/tps7a8300-en-threshold

器件型号:TPS7A8300

您好、TI 专家!

如何了解数据表中的 EN 阈值? 给定从0<->3.3V 的 EN 扫描:

1.从0V-3.3V:一旦 EN 上升到1.1V 以上、LDO 就会开启、对吧?

2.从3.3V->0V:LDO 将在何时关闭? 低于1.1V、或者必须降至<0.5V? 考虑 EN 的下降速度足够慢。

3.如果问题2中的电压是1.1V,那么1.1V->0.5V 之间的状态是什么?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    是的、所有 TPS7A83 LDO 都将在 Ven>=1.1V 时启用、并在 Ven <=0.5V 时全部关闭。  

    由于工艺不同、有些导通电压略低于1.1V、有些导通电压略高于0.5V、但我们确保它们都符合 EC 表中所示的这些限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    因此、这意味着我们绝不应提供0.5V 至1.1V 之间的任何电压、对吧? 由于该范围之间的状态未定义?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    您可以在此范围内提供电压、但我们无法保证在此电压范围内禁用或启用 LDO。  在此范围内提供电压是不可避免的、因为您必须打开或关闭 LDO、因此您必须通过此电压范围进行转换才能实现此目的。  EN 引脚上出现0.5V 至1.1V 的电压将不会损坏 LDO。

    谢谢。

    斯蒂芬