This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:延迟时间

Guru**** 2382440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3808E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268589/tps3808-delay-time

器件型号:TPS3808

TPS3808似乎满足客户要求、但会延迟时间。

在 E/C 表中、当 CT=100pF 时、延迟时间为1.75mS。 我们是否可以在 CT 引脚上使用更少的电容器来获得小于0.5ms 的延迟时间? 如果是、您建议 CT 的电容值是多少? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    不幸的是、 100pF 是该器件能够识别的最小电容器。  

    尽管我们最新版本的器件 TPS3808E。 此器件确实具有相同的100pF 限制、但1.25ms 是根据130pF 计算得出的、使用此器件时、100pF 会为您提供1ms 的延迟。

    https://www.ti.com/product/TPS3808E

    杰西