This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:输入电流容差

Guru**** 1491895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266459/lm27761-input-current-tolerance

器件型号:LM27761

您好!

  我想确认 LM27761输入电流的容差有多大、数据表中提到了500mA 典型值(7.3、2输入电流限制)。 我们是否有最小值和最大值。 值? 或者该电流限制是由什么因素决定的、即"temp..."?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    电流限制没有最小值/最大值。 客户 VIN 条件是什么?他们需要电流限制最小值/最大值的原因是什么?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

       客户规格。 是+3.3V 输入、然后是-2.1V 输出。 它如何定义 OCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我了解了特性数据、3.3V 输入在整个温度范围内的最大电流限制值为700mA。

    此致、

    瓦伦