This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电压电容

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267731/lp5907-vout-capacitance

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

大家好、

请问 Lp5907的输出电容是否超过10uF;问题出在哪呢? 电流电路中的负载电容为47uF;

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    LP5907存在随着负载电容值升高而变得不稳定并振荡的风险。  我强烈建议查看 TPS7A20。  TPS7A20是 LP59xx 系列的下一代器件。  TPS7A20提供更高的电流和改进的补偿、适用于至少200uF 的负载、并且更便宜。  在新设计中仍使用 LP5907的唯一原因是您绝对必须以最快的速度启动。 对于大多数设计、您会选择 TPS7A20、而不是 LP59xx。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复

    启动时间需要小于150us;

    下表所示。

     

    器件型号

    输入电压

    2.2V 至5.5V

    PSRR (100kHz)

    68db

    低输出电压噪声

    6.33

    输出电压容差

    ±2%

    极低 IQ (已启用)

    20 μ A

    压降

    小于175mv

    电流

     > 250mA

    启动

    135us

    封装

    SOT-23 (DBV) |5  

    输出电容

     

    ESR

    <2 Ω

    您有任何其他合适的建议吗?

    谢谢  

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    基于这些要求、LP5907是最佳选择。  这是一个巨大的机会吗? 我建议我们考虑提交一个晶体管仿真以确认此负载的稳定性。  如果您想走这条路、我将需要以下数据:

    输入电压、输出电压
    2.环境温度
    3. Cin (请每个电容器,而不是集总电容)
    4. COUT (请每个电容器、而不是集总电容)
    5.最小和最大负载电流

    谢谢。

    斯蒂芬