This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3879:需要适用于器件 LP3879SD-1.0/NOPB 的 LTspice 模型、

Guru**** 2650855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265961/lp3879-require-the-ltspice-model-for-part-lp3879sd-1-0-nopb

器件型号:LP3879

您好!

我们  在设计中使用器件 LP3879SD-1.0/NOPB 来模拟与之相同的我们需要 LTspice 模型。

如果不可用、则在可能的情况下具有字幕脚本或子电路(。 SUBSCH 语句)、以便我们可以导入到 LTspice 中。

我们希望看到对其进行瞬态分析。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashvin:

    遗憾的是、这款较旧的器件早于我们的 SPICE 建模工作、因此不存在 SPICE 模型。 如果您向我们提供一系列要求、我们可以建议使用具有可用 SPICE 模型的现代 LDO。

    此外,请记住,我们没有 LTSpice 模型,并且无法协助 LTSpice 仿真支持,因为 LTSpice 许可协议禁止我们这样做。  您可以免费使用 PSpice for TI 对我们的模型进行仿真。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的反馈。