This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:我们是否可以在 bq24259中将充电电流设置为2.5A?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25622, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268484/bq24259-can-we-set-charging-current-at-2-5a-in-bq24259

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ25622BQ25601

大家好、

   客户已经使用过我们的 bq24259、并且他们对 bq24259非常熟悉。  在1s 充电器中、对退出运输模式的短时间(2ms)感到满足。 现在、在他们的新设计中、他们需要2.5A 的充电电流。 我发现过流保护大约为 4-7.5A。 那么、客户是否会使用我们的 bq24259来满足其2.5A 充电电流需求?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    如 BQ24259数据表的标题指示该器件为2A 充电器。 无法将充电电流设置为2.5A。

    客户将需要更换为我们的新降压充电器、该充电器与 BQ24259类似、但具有更高的充电容量。 我想到的几个选项是 BQ25601或我们最新的单节电池降压充电器 BQ25622。  

    此致、

    加勒特