This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:使能 TOGGLE 时保留错误标志?

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268609/tps65219-keep-error-flags-on-toggle-enable

器件型号:TPS65219

您好!

我有一个问题与 INT 寄存器相关。

 

发生错误时、TPS65219会在 INT_xxx 寄存器(例如 INT_LDO_1_2、INT_BUCK_1_2等)上设置适当的位。

当切换 EN 引脚(ON->OFF->ON、、、)时、"这些 INT_xxx 寄存器的位"被清除还是被保持?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 中断会保留在寄存器中、直到执行 W1C (写入1b 以清除)。 下面的数据表捕获显示了需要写入1b 以进行清除的中断字段示例。 如果您的问题得到了解答、请告知我们。

    谢谢。

    布伦达