This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:如何计算软启动时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268516/tps748a-how-to-calculate-soft-start-time

器件型号:TPS748A

大家好、团队

请告诉我如何计算软启动时间。
在下面的数据表中、有一个软启动时间计算公式位于8.2.2详细设计过程中。
我认为 TSS 的计算公式如下。

TSS =(VSS×CSS)/ISS

我们还确认了以下6.5电气特性中的内容。
当 VSS=0.4[V]时、ISS 为7.5[uA];当 CSS=10[nF]时、TSS (软启动时间)为1.2[ms]。
然后我使用上面的公式计算它。

TSS =(VSS×CSS)/ISS =(0.4[V]×10[nF])/7.5[uA]= 0.5333 [ms?]

但是、计算结果不是 TSS = 1.2[ms]。
请告诉我如何计算软启动时间。

最尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表列出了测量 ISS 的电压、但 ISS 在 VSS 电压下几乎是恒定的。

    您可以使用您指出的相同公式来计算软启动时间。

    但 VSS 没有包含 方程。 您可以使用 TSS = 1.2ms、CSS = 10nF、ISS = 7.5uA 来计算、假设 VSS = 0.9V

    此致、

    鲍比