请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS748A 大家好、团队
请告诉我如何计算软启动时间。
在下面的数据表中、有一个软启动时间计算公式位于8.2.2详细设计过程中。
我认为 TSS 的计算公式如下。
TSS =(VSS×CSS)/ISS

我们还确认了以下6.5电气特性中的内容。
当 VSS=0.4[V]时、ISS 为7.5[uA];当 CSS=10[nF]时、TSS (软启动时间)为1.2[ms]。
然后我使用上面的公式计算它。

TSS =(VSS×CSS)/ISS =(0.4[V]×10[nF])/7.5[uA]= 0.5333 [ms?]
但是、计算结果不是 TSS = 1.2[ms]。
请告诉我如何计算软启动时间。
最尊重